+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

FM(周波数変調) - 定義

FM(周波数変調) は、入力情報信号の瞬時振幅 に応じて搬送波の周波数を変化させるアナログ変調方式であり、その振幅は一定に保たれます。信号レベルの変動によって情報を伝達する振幅変調 とは異なり、FMは搬送波の連続するピーク間の間隔を変化させることで情報を符号化します。

FMの動作原理は、変調信号の振幅が大きいほど、搬送波の周波数が基準値から大きく逸脱するというものである。このようにして、情報信号は搬送波の周期 を伸長または圧縮させ、その結果、変調幅と周波数に依存する帯域幅を持つ特徴的なスペクトルを持つ変調信号が生成される。 受信機は、これらの瞬時周波数変動を解析して信号を復調し、元の情報を復元します。

FMは無線通信、特にVHF帯での音声信号の放送に広く利用されており、高音質と干渉に対する高い耐性を提供します。 電磁ノイズは周波数よりも振幅に大きな影響を与えるため、FM は他のアナログ変調方式に比べて優れた受信品質を提供します。デジタル技術において、これに相当するものとしては、モデムやデータ伝送システムで使用される FSK (周波数変調) など、離散的なレベルを持つ周波数ベースの変調方式があります。

電子・通信システムにおいて、FMはレーダー 、テレメトリー システム、および無線制御回路にも採用されている。適切な周波数変調パラメータを選択することで、利用可能な帯域幅を効率的に活用し、伝送品質を向上させ、ノイズや干渉が存在する状況下でもデータ転送の信頼性を高めることができる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る