+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

変調 - 定義

変調 は、長距離または特定の伝送媒体を介した効果的な伝送を可能にするために、通常は低周波数の情報信号を高周波数の搬送波信号に重畳する技術的プロセスである。この操作は、変調信号の波形に応じて、搬送波](/jp/ja/news/library-articles/page/68920/) のパラメータ[(振幅 、周波数、位相、またはそれらの組み合わせ)のいずれかを変更することからなる。変調の結果、信号は、干渉、減衰、 または干渉を最小限に抑えた効率的な伝送を可能にする帯域にシフトされます。

この技術は、ラジオ、テレビ、携帯電話、無線ネットワーク、衛星通信、データ通信など、アナログおよびデジタル通信システムの基礎を形成している。変調は、キャリアパラメータを変化させることにより、異なるチャンネルで複数の信号を同時に伝送することを可能にし、帯域幅の容量と利用可能な周波数資源の利用効率を大幅に向上させる。

デジタルシステムでは、キャリア信号のパラメータの離散的な変化に特定の論理値を割り当てることで変調を実現し、バイナリ情報の伝送を可能にする。使用される技術によって、変調はノイズ耐性、高い伝送速度、または低い消費電力を提供することができます。

変調の逆のプロセス、つまり変調された信号から情報を復元することは復調と呼ばれる。変調と復調の両方は、あらゆる伝送システムの重要な構成要素であり、信頼性が高く損失の少ないデータ伝送を保証するために、正確なマッチングと同期 を必要とする。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る