+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[多重化は、多重化とも呼ばれ、電気通信、伝送、デジタルシステムにおいて、個々のデータストリームの完全性(](/jp/ja/news/library-articles/page/61906/) )を維持しながら、単一の伝送媒体で複数の信号を効率的に伝送するために使用される技術である。このプロセスは、周波数、時間、波長、または符号化領域で適切に分離することにより、複数の情報チャンネルを同時に伝送することを可能にする。
周波数領域多重(FDM) 、時間領域多重(TDM)、符号化領域多重(CDM)、空間領域多重(SDM)。これらの技術はそれぞれ、利用可能なチャネル帯域幅 を最適に利用し、干渉 を最小化するために、異なる信号分離メカニズムに依存している。例えば、FDMシステムでは、個々の信号は異なる周波数帯域で送信され、TDMでは、共通のチャネル内で異なるタイムスロットが割り当てられる。
光ファイバーシステム(WDM - Wavelength Division Multiplexing)のような最新の通信ネットワークでは、多重化によって数百チャネルのデータを単一の光ビームで伝送することが可能になり、システムのスループットが大幅に向上する。デジタルシステムでは、マルチプレクサは集積回路やマイクロプロセッサに不可欠なコンポーネントであり、複数のソースから単一のレシーバへのデータの選択的伝送を可能にする。
マルチプレクサは、携帯電話やブロードバンドインターネット、デジタルTV放送システム、レーダーシステムや衛星通信など、幅広い技術で使用されている。データ伝送の高効率化、インフラコストの削減、伝送リソースの管理における柔軟性の向上により、多重化は現代の通信および情報システムの基本技術となっている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。