+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電磁妨害(EMI) - 定義

電磁干渉(EMI) とは、外部からの不要な電磁放射() によって、電子機器や信号伝送システムの動作が妨げられる現象のことです。 EMIには、電力線や信号ケーブルを介して伝播する「伝導型」と、電磁波として空間を伝播する「放射型」の2つの形態があります。これらの干渉は、雷放電などの自然発生源、あるいはモーター、スイッチング電源、リレー、無線送信機 などの人工発生源に起因する場合があります。

電磁干渉は、データ伝送エラー、機器の誤動作、データ損失、あるいはシステム全体の故障を引き起こす可能性があるため、電子機器や通信システムの設計において特に重大な問題となります。EMIに対する感受性は、回路の種類や設計、シールド効果、ケーブル配線方法、およびノイズフィルタリング技術の品質によって異なります。

EMIの影響を最小限に抑えるため、電磁シールド、信号フィルタリング、ガルバニック絶縁、ツイストペアケーブルの使用、およびの電磁両立性(EMC) ガイドラインの遵守など、様々な工学的対策が講じられています。実際の設計現場では、EMIは、デバイスによって発生する放射と、外部妨害に対する耐性の両面から分析されます。 IEC、CISPR、ENなどが発行する国際規格および欧州規格では、各種の電子システムおよび産業用システムについて、許容される放射レベルや試験要件が定義されています。電磁干渉は、特に電子機器が高密度に配置された環境において、現代の電子システムの信頼性と安全性を確保する上で、依然として重要な課題となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る