+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電磁両立性(EMC) とは、電子機器やシステムが、その電磁環境内で正しく動作し、その他機器の性能に悪影響を及ぼすような干渉を引き起こさない能力のことです。 これは、機器自体から放出される電磁妨害を制限するとともに、外部からの電磁干渉( )に対する耐性を確保することを意味します。EMCの概念は、放射および伝導エミッション、ならびに外部放射源に対する感受性を含む、あらゆる相互作用を網羅しています。
エンジニアリングの実務において、EMC は、特に産業、輸送、医療、通信、ビルオートメーションなど、機器密度の高い環境において、電子システムの信頼性と安全性を確保するために不可欠です。EMC 要件を満たさない場合、データ伝送エラー、制御の誤動作、信号損失、さらには機器の損傷につながる可能性があります。 強力な電磁放射源の近くで動作する制御システム、計測器、およびデバイスは、これらの問題に対して特に敏感です。
EMCは、デバイスから発生するエミッション(放射)を制限することと、外部からの妨害に対する十分な耐性(電磁耐性)を確保することという、2つの基本的な柱に基づいています。 EMCを実現するには、適切な回路設計、シールド、信号フィルタリング、接地 、およびIEC、CISPR、ENなどが発行する適用可能な国際規格に対する適合性試験が必要です。電子機器の認証プロセスでは、許容放射レベルおよび要求される耐性閾値への適合性を検証するために、専門的なEMC試験が実施されます。
電磁両立性(EMC)は、電子工学、波動物理学、材料科学、計測技術を網羅する学際的な分野です。EMCの確保は、多くの製品が市場に承認されるための前提条件であり、特に欧州連合(EU)においては、EMC指令および関連する規制枠組みによって規定されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。