+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/61900/) 接地( )とは、電気設備(](/jp/ja/news/library-articles/page/69032/) )の導体([)をアース(ground)に接続し、共通の基準電位を確保するとともに、サージ、短絡、および落雷の影響から保護することを指します。 これは感電防止システムの不可欠な部分であり、漏電電流、サージ電流、または故障電流を安全に地中へ放電させ、感電のリスクや機器への損傷を最小限に抑えることを可能にします。
技術的には、接地は、保護対象をアースに接続する保護導体によって実現されます。これは、地面や基礎コンクリートに埋設され、電流を地面に導くことができる金属製の導体 です。 この接続のインピーダンス値[ は、RCDサーキットブレーカーの適切な作動や電荷の迅速な散逸を含め、保護システムの有効性にとって極めて重要です。効果的な接地は、設備内の各点間の電位差を低減する効果もあり、これにより人と機器の安全性が向上します。
その他、その機能に応じて、保護接地、運用接地、機能接地、または避雷接地など、さまざまな種類の接地を区別するケースもあります。保護接地は主に電気機器の金属エンクロージャを指し、その表面に電圧が突破した場合に、電流が安全に接地へ導かれることを保証します。 動作接地は、例えば変圧器の中心点など、システムの動作点に関連するものであり、一方、機能接地は、特に低振幅信号やノイズに敏感な信号において、電子システムの適切な動作を確保することに関連する。
接地に関する技術的パラメータは、国内および国際規格によって規定されており、これらは、接地抵抗の許容値、測定方法、ならびに建物や産業施設における保護システムの要件などを定めています。保護の継続性と電力システムの安全な運用を確保するためには、接地の適切な実施と定期的な点検が不可欠です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。