+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
発行日: 17-07-2026 🕒 2 分钟阅读
電気工学における特定の材料の適用の観点から非常に重要なパラメータはその抵抗率です。抵抗率が大きいほど、導体はより多く加熱され、エネルギー損失も大きくなります。これは、ミクロおよびマクロのスケールのエネルギー伝送の観点から非常に不利な現象です。したがって、科学者はこれらの損失を排除する解決策を模索しています。この分野での重要な発見の一つは20世紀初頭に偶然に行われました—それが超伝導現象です。
超伝導とは、電気抵抗が完全に消失し、同時に超伝導体の外部に磁場が排除される現象です。この現象は特定の材料に特有の条件下—すなわちある特定の臨界温度以下、そして場合によっては非常に高い圧力下で起こります。現在知られている超伝導体は、非常に低温または極めて高い圧力を必要とします。例としては:
超伝導は様々な材料で見られます。通常の状態では絶縁体である材料でさえ超伝導性を示すことがあります。
極めて高い圧力を生成し、超伝導材料を非常に低温に冷却する必要性は、複雑で高価な装置の構築を必要とします。これは、超伝導体の応用が魅力的でありながらも一般に普及していない主な理由の一つです。
超伝導現象の発見は、ルイ・ポール・カイエレが行った酸素の液化実験に端を発し、1908年にハイケ・カメルリング・オネスがヘリウムの液化に成功しました。これは低温材料研究における基本的な一歩でした。当時極低温に材料をさらす研究が行われていたのは、温度を下げると抵抗が減少するか、電子が「凍結」して動けなくなり抵抗が無限大になるという理論があったからです。
オネスのチームは異なる純度の金および白金板を研究しました。研究中に抵抗は温度が下がるにつれて減少することが観察されました。ある温度になるとその値は安定し、材料中の不純物の量が多いほど値は大きくなりました。これは電子の「凍結」を示す理論を覆しました。
ある実験では高純度を達成しやすいため蒸留水銀が選ばれました。1911年4月8日に行われた実験の目的は、液体ヘリウム温度での水銀の抵抗を測定することでした。カメルリング・オネスとゲリット・ヤン・フリムのチームが研究を開始し、ブリッジ回路と鏡式ガルバノメーターを使用しました。水銀の抵抗が4.2K以下で0Ωにまで急激に下がることが観察されました。この発見によりさまざまな材料の超伝導の研究が始まりました。
科学者たちの最大の夢は、室温かつ常圧で超伝導性を示す材料の発見です。そのような突破口はエネルギー、輸送、情報技術を変革し、エネルギー損失を排除し、新たな技術的解決策への道を開くでしょう。
低温材料研究における業績と超伝導現象の発見により、ハイケ・カメルリング・オネスは1913年にノーベル賞を受賞しました。
超伝導体では、冒頭で触れたマイスナー効果が見られます。通常状態では外部磁場が導体内部に侵入します。超伝導状態にある材料に外部磁場をかけると、材料表面に誘導電流が発生し磁場を「押し出す」ため、超伝導体内部には磁場が及びません。この現象によって磁気浮上が可能となり、超伝導体は外部の磁場のラインに捕らえられ、その空間内の一点に固定されます。この特性は非常に視覚的で、様々なデモンストレーションで頻繁に見られるだけでなく、実用的な応用もなされています。
超伝導体を非常に低温に冷却し、その温度を維持する技術的な困難があるにもかかわらず、現在でも超伝導体は幅広い応用が実現しています。超伝導現象は比較的小規模ながらも成功裏に活用されています:
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。