+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

指揮者 - 定義

導体(Conductor) とは、自由電子() やイオンなどの電荷キャリアが存在することにより、電荷を自由に伝導する能力を持つ物質のことです。最も一般的な導体である金属の場合、電気伝導性は結晶格子内を移動する自由電子によってもたらされます。 印加された電場の影響下でのこれらの運動が電流を生み出し、この移動中に生じる抵抗は、材料の物理的および化学的特性に依存します。

材料の導電性は、その電気伝導度によって定義されます。これは、単位体積あたりの抵抗を定量化する比抵抗の逆数です。 最も優れた導体には銅や銀があり、その低い抵抗と高い耐久性から、電力工学、エレクトロニクス、通信分野で広く使用されています。特殊な用途では、アルミニウム、金、そして特定の条件下ではグラフェンや超伝導体も使用されます。

導体は、ワイヤ、プリント基板の配線、コネクタ、電極 、あるいは複雑な電子構造に使用される複合材料などの形態をとることがあります。その特性は、電流の流れだけでなく、発熱、電力損失、電磁シールド、システムの電磁両立性(EMC)などの現象にも影響を及ぼします。 理想的な導体に加え、特定の条件下でのみ導電性を示す材料も存在する。例えば、半導体 や、電解質 などであり、その性能は温度、湿度、あるいは電界 といった外部要因に依存する。

固体物理学の観点からは、金属の導電性はバンドモデルを用いて説明されます。このモデルでは、伝導帯と価電子帯が重なり合っているか、あるいは極めて狭いエネルギーギャップによって分離されており、これにより電子が容易に伝導状態へ遷移できるようになっています。これらの特性を理解することで、特定の技術的・産業的用途に合わせた材料の設計が可能となります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る