+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電子 - 定義

電子( )は、負の電荷を持つ基本素粒子であり、レプトンのグループに属する。質量は約9.109 × 10⁻³¹ kgであり、その電荷() は、陽子の電荷の絶対値である -1.602 × 10⁻¹⁹ Cである。波動粒子二重性の原理によれば、その波動粒子性は、実験条件に応じて、粒子としての性質と波としての性質の両方を示し得ることを意味する。量子力学 において、電子は波動関数によって記述され、その振幅 が、空間における電子の位置の確率 を決定する。

原子構造において、電子は原子核の周囲の電子殻に配置されており、そこで量子数によって定義される量子規則に従って軌道エネルギー状態を占める。 その配置が元素の化学的性質を決定し、軌道混成や電子共鳴などの現象が化学結合のメカニズムを決定する。原子内の電子は、による吸収 または電磁放射 量子の発光の結果として、エネルギー準位間を遷移することができ、これが原子分光法や光電効果の基礎となり、光の量子的な性質を裏付ける証拠となっている。

金属導体 においては、自由電子が電子ガスを形成し、その運動は電子伝導モデルによって記述される。電界下におけるそれらの集団的挙動により電荷輸送が可能となり、これが電流現象の基礎となる。 電子と他の粒子との相互作用は、量子電磁力学(QED)の枠組み内で記述される。そこでは、電磁相互作用は仮想光子 の交換を通じて実現される。電子とその反粒子である陽電子(質量は同じだが電荷が反対)との消滅反応 は、ガンマ線の放出をもたらす。これは、素粒子物理学や陽電子断層撮影法(PET)などの応用において重要なメカニズムである。

電子の安定性と物質構造におけるその基本的な役割により、電子は高エネルギー物理学、天体物理学、およびナノテクノロジーの重要な研究対象の一つとなっています。 ナノスケールでの電子の挙動により、半導体、オプトエレクトロニクス、および量子通信システムの開発が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る