+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電場とは、電荷がその範囲内の他の電荷に及ぼす電気的相互作用を記述するベクトル物理場のことである。電場は、電荷源の周りの空間に広がる物質存在の一形態であり、他の電荷に作用する力によって現れる。この力の大きさは、電界を経験する電荷の値と、ある点における電界の強さに依存する。
数学的には、電場は空間のある点に置かれた単位正電荷に作用する力として定義される。電界ベクトルはこの力の方向に直行する方向を持ち、その値は式E = F/qで与えられ、Eは電界強度、Fは試験電荷qに作用する力である。SI における電界強度の単位はボルト/メートル(V/m)である。
電界の発生源は、マクスウェルの方程式によって記述される電磁気学の法則に従えば、交番磁界 と同様に、静電荷と動的電荷の両方である。一点の電荷によって発生する電界の場合、その強度は発生源からの距離の二乗に反比例して減少し、放射状に-正電荷の場合は外側に、負電荷の場合は内側に-向けられる。
電場は真空中と物質媒体の両方に存在し、その相互作用は物質の誘電特性によって変化する。絶縁物質が存在する場合、電界は分極現象を引き起こし、内部電荷の分布に影響を与え、環境の実効的な電気透磁率を変化させる。電界線は、電界の方向と強度を従来の図式で表したもので、交差することはなく、常に正電荷から始まり負電荷で終わる。
電界は、電気工学 、電子工学、静電気学、固体物理学において基本的な役割を果たす。技術分野では、コンデンサ、センシングシステム、シールド、ドライブシステム、高電圧技術で使用され、電界分布の制御は機器の安全性と効率にとって極めて重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。