+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

国際単位系(SI) - 定義

国際単位系(SI) は、世界中の科学、技術、および商業における測定の一貫性を確保するために開発された、標準化され世界的に採用されている測定単位系である。 これは1960年に国際度量衡総会(CGPM)によって、その他すべての派生単位が定義される7つの基本単位に基づく、メートル法の現代的な形態として確立されました。 SI システムは、その開発、標準化、および実施を担当する国際度量衡局(BIPM)によって管理されています。

SI基本単位は、メートル(長さ)、キログラム(質量)、秒(時間)、アンペア (電流)、ケルビン(熱力学的温度)、モル (物質量)、およびカンデラ (光度)です。 これらの各単位は、真空中の光速、プランク定数、アボガドロ数などの不変の物理定数を用いて定義されており、時間や場所を問わず、その精度と再現性が保証されています。

SI システムは、計測学(測定の科学)の基礎を形成しており、世界中のほとんどの国で公式の単位系として使用されています。その目的は、曖昧さを排除し、計算を簡略化し、科学、産業、行政のさまざまな分野における測定情報やデータのシームレスな交換を促進することです。 SIの枠組み内では、キロ、メガ、ミリ、マイクロなどの10進接頭語の使用が認められており、非常に大きな値や非常に小さな値を持つ量を表現しやすくしています。

現代のSI単位系へのアプローチでは、基礎物理学との完全な整合性と、自然定数に基づく定義の使用が重視されており、これにより、実験室環境だけでなく、日常の工学や産業の実践にも適した普遍的な測定ツールとなっています。測定単位の統一は、技術の進歩、世界的な研究協力、そして知識基盤型経済の発展を支えています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る