+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
/jp/jaカンデラ(cd) は、SI における光度の基本単位であり、光源から特定の方向へ放出される光の知覚される明るさを定量化するのに用いられる。これは、定義された放射特性を持つ光源から放出され、人間の目によって知覚される可視光の量を表す。 カンデラの定義は、周波数540 × 10¹² Hz、放射強度1/683ワット/ステラジアン(steradian)の単色電磁波 の放射に基づいており、これは人間の目が最も敏感に反応する緑色光に対応する。
この単位は、光源の設計や動作原理にかかわらず、その光度特性を定量的に記述するために用いられる。カンデラは、放射の物理的なパワーだけでなく、人間の視覚の主観的な感度も考慮に入れており、光度学 における基本量の一つとなっている。 カンデラで表された値を用いることで、異なる光源間の明るさを比較し、特定の空間における照明条件への影響を分析することが可能になります。
技術的な用途において、カンデラは指向性光度、つまり光源が放射を特定の方向に集中させる能力を指します。 これは、作業用照明、反射板、自動車用ランプ、交通信号、および測定装置の設計において極めて重要です。照明工学において、カンデラで表される値は、空間における光分布の正確な決定や、機能的および規制上の要件を満たすための照明システムの調整を可能にします。
カンデラは、ルーメン(光束)([/news/library-articles/page/69180/)やルクス(照度)などのその他光度単位と密接に関連しており、環境への影響や視覚的知覚の観点から、光の特性を包括的に特徴づけることを可能にします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。