+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

測光 - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/62158/) [測光学( )は、人間の目の感度を考慮した光の測定を扱う光学の一分野である。電磁放射([)の物理的性質を記述する放射測定学(、 )とは異なり、測光学は照度、輝度、光束、光度など、視覚的知覚に関連する量に焦点を当てている。 測定は、可視スペクトル内のさまざまな波長に対する目の相対的な感度を反映した、分光光度曲線に基づいています。

測光における主要なSI 単位 は、光源から放出される光の量を表すルーメン です。 ルクス(lux)やカンデラ(cd)](/jp/ja/news/library-articles/page/61918/) といったその他単位は、光の空間的な分布や、光と表面との相互作用を表します。測光学は、照明システムの設計、光源の品質評価、そして公共空間、建築、産業における視認性条件の分析において極めて重要な役割を果たしています。

測光の応用分野には、実験室での測定と、実環境における実用的な照明評価の両方が含まれます。現代の測定システムでは、人間の視覚特性に厳密に合わせるために検出器の分光感度を補正するフィルターを備えた高精度測光器が使用されています。これにより、視覚的快適性、照明のエネルギー効率、および測光基準への適合性を定量的に評価することが可能になります。 また、測光学はディスプレイ技術、視覚工学、および光学材料の研究においても重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る