+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

放射測定法 - 定義

放射測定学(Radiometry) は、人間の視覚系との相互作用にかかわらず、全波長スペクトルにわたる電磁放射() の測定を扱う物理学の一分野である。その主な目的は、空間内の特定の点に到達する、あるいは光源から放出される放射エネルギー() の量を定量化することである。 放射測定学は、放射の放出、透過、反射、および吸収 に関連する現象を記述するための道具を提供し、SI単位に基づく電磁波のエネルギー特性の分析を可能にする。

可視光に対する人間の目の主観的な感度を考慮する測光学 とは異なり、放射測定学はすべての波長を平等に扱い、可視光だけでなく、赤外線、紫外線、電波、X線などの不可視放射も分析します。 主要な物理量には、放射照度、放射輝度、放射強度、スペクトル分布、および放射束密度が含まれます。これらの各パラメータは、単位時間、単位面積、単位立体角、または単位波長あたりに伝達されるエネルギー量を正確に記述する役割を果たします。

放射線の測定は、放射計と呼ばれる装置を用いて行われ、特定のスペクトル帯域や放射線の種類に合わせて校正することができます。用途に応じて、吸収式、熱式、光子式、またはボロメトリック法など、さまざまな検出方法が採用されます。 放射測定は、気象学、天文学、光学工学、通信、環境モニタリング、診断医学、および材料分析の分野で応用されている。特に、オプトエレクトロニクスシステムの設計、太陽光発電、熱画像技術、ならびに自然および人工の電磁放射のモニタリングにおいて重要である。

計量学的観点から見ると、放射測定には、検出器の精密な校正、環境干渉の排除、および測定装置の幾何学的パラメータの考慮が必要である。これにより、科学的分析や技術的な品質管理に不可欠な、正確かつ再現性のある結果が保証される。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る