+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

内腔 - 定義

ルーメンは、SIシステム における光束の測定単位であり、記号lmで示される。これは、可視放射線の異なる波長に対する人間の目の感度を考慮して、単位時間当たりに光源から放射される光の量を定義する。1ルーメンは、カンデラ(cd) の光度を持つ点光源が、1ステラジアンの立体角で放出する光束に相当する。

ルーメンで表される値は、分布方向に関係なく、光源が放出する全可視放射パワーを示す。したがってルーメンは、光の「可視輝度」の尺度であり、赤外線 や紫外線など、人間には見えない範囲も含むことができる全放射に関する単位とは異なる。

この単位は、照明工学、照明システムの設計、光源の性能評価で一般的に使用される。このパラメータは、例えば白熱灯、小型蛍光灯、LED など、電気出力 に関係なく、異なる照明技術を客観的に比較することを可能にする。光源の発光効率は、ルーメン/ワット(lm/W)で表され、電気エネルギーから可視光への変換効率を評価するために使用される。

実際には、ルーメンは照明器具、プロジェクター、スクリーン、その他の発光装置の明るさを評価するためにも使用される。明るさの感じ方は周囲の状況や個人の視覚特性に依存するため、ルーメンは人間工学的でエネルギー効率の高い照明システムの設計に標準化された基準点を提供します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る