+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
[赤外線(IR、Infrared) は、可視光線の赤色端を超える電磁放射](/jp/ja/news/library-articles/page/62158/) の範囲であり、波長範囲は約780ナノメートルから1ミリメートルである。人間の目には見えないが、赤外線を放射する多くの物体は、絶対零度 以上の温度を持つ体であるため、赤外線は熱として認識される。この現象は粒子の振動と熱放射によるもので、赤外線は物理学、工学、センサー技術における重要な研究分野となっている。
赤外線スペクトルは、近赤外線(NIR)、中赤外線(MIR)、遠赤外線(FIR)などいくつかのサブバンドに分けられ、それぞれ異なる技術分野で応用されている。近赤外では、最も一般的な用途は、リモコンや光インターフェースのような単純な無線システムにおけるデータ伝送であり、小型の送信ダイオードや光検出器が使用されている 。中赤外および遠赤外は、熱画像、分光、材料診断に関連する用途が大半を占めている。
赤外線技術は、モニタリングシステム、モーションセンサー、光通信、医療、ビルオートメーション、産業で使用されている。重要な技術的側面として、赤外線は可視光線では透過できない物質も透過できるが、同時に水や大気中の水蒸気にも強く吸収されるため、開放環境での放射範囲が制限される。
赤外現象には、この範囲の電磁波の発光、吸収、 反射、透過が含まれ、光学、分光フィルター、検出器、放射線源の設計に利用されている。赤外線センサーは、感度と検出範囲の要件に応じて、非冷却(例えばボロメトリック)または極低温冷却が可能です。赤外線は熱エネルギーを検出する能力があるため、赤外線画像システムや存在検知技術の基礎にもなっています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。