+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
絶対零度( )とは、自然界において可能な限り低い温度であり、この温度では物質の分子が最小エネルギー状態に達し、古典力学的な意味での熱運動がすべて停止する。 ケルビン温度スケールでは、これは0 Kに相当し、摂氏温度スケールでは–273.15°Cに相当する。この温度は絶対温度スケールの下限を表し、熱力学、極低温工学、固体物理学を含む多くの物理学分野において、基本的な基準点として機能している。
古典力学によれば、物質が絶対零度に近づくにつれて、その原子や分子の振動運動はほぼ停止し、その結果、内部エネルギーは可能な限り最低値となる。 しかし、量子力学によれば、このような極限状態であっても、ハイゼンベルクの不確定性原理により、粒子はいわゆるゼロ点エネルギーを保持し続けるため、物質の完全な「凍結」は物理的に達成不可能であることが示唆されている。
実際には絶対零度に到達することはできませんが、現代の実験技術により、物理系をこの限界値よりわずか数ナノケルビン高い温度まで冷却することが可能となっています。このような超低温下では、ボース・アインシュタイン凝縮や超伝導といった巨視的量子現象が現れ、粒子は正確に定義された性質を持つコヒーレントな系として集団的に振る舞います。
熱力学的に言えば、絶対零度は熱力学の第3法則 と関連しており、この法則によれば、温度が絶対零度に近づくにつれて、完全な結晶のエントロピー はゼロに近づく。この概念は、温度単位の定義や、極低温におけるエネルギー過程および物質特性の分析において極めて重要な役割を果たしている。 絶対零度はまた、ケルビンやランキンなどの様々な温度スケールがゼロに収束する点でもあり、熱測定の普遍的な基準を形成しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。