+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

熱力学 - 定義

熱力学( )は、エネルギーとその変換、および巨視的系における熱、仕事、物質の性質の相互作用を研究する物理学の一分野である。その主な分析対象は、熱力学的平衡状態と、環境とのエネルギーおよび物質の交換の結果として生じるこれらの状態の変化に至る過程である。 熱力学は、研究対象となる系の詳細な分子構造に言及することなく、エネルギーがどのように流れ、それが物質の性質にどのように影響するかを記述する基本法則と数学的モデルを提供する。

熱力学系の記述は、圧力、体積、温度、内エネルギー、エントロピー およびエンタルピーといった巨視的量の概念に基づいており、これらは状態方程式や保存則を通じて互いに関連付けられている。 古典熱力学(巨視的熱力学とも呼ばれる)は、これらのパラメータを用いて、相転移 、化学反応、気体の膨張、または熱流といった過程を分析する。

熱力学の中心となるのは、熱力学の四つの基本原理として知られる四つの原理である。零度原理は、温度の概念と熱平衡の状態を定義する。第一原理はエネルギー保存則を表しており、系の内部エネルギーの変化は、系に供給された熱と系が行った仕事との差に等しいと述べている。 第二法則は自然過程の方向性を定義し、エントロピーという概念を導入するとともに、自発的過程はエントロピーが増加する方向で起こることを示している。絶対零度におけるエントロピー保存に関する第三法則 は、この状態に達するための制約を定式化している。

工学および技術の分野において、熱力学は、内燃機関、蒸気タービン、冷蔵庫、ヒートポンプ、電力システムなどの熱機関の設計および解析の中心的な役割を果たしており、そこではエネルギー効率の最適化と損失の最小化が最優先の設計目標となっている。 物理化学において、化学熱力学は化学反応に伴うエネルギーの変化を研究し、反応の方向の予測や、反応エンタルピー、ギブズ自由エネルギー、化学平衡などのパラメータの計算を可能にします。

古典的アプローチの延長である統計熱力学は、数学的統計学 の手法を多数の分子の集合体に適用することで微視的解析を導入し、微視的なエネルギー状態を表す方程式から系の巨視的性質を導き出すことを可能にする。 この分野は、エントロピーをシステムの利用可能な微視的状態の数の尺度としてその根本的な起源を説明し、量子系、臨界系、および非平衡系における現象の記述を可能にします。

現代の研究において、熱力学は、ナノスケールのプロセス、生物システムのダイナミクス、情報理論 、および材料技術の分析に応用されており、エネルギーと物質の輸送を基礎的なレベルで理解することは、高エネルギー効率の新しいデバイスやシステムの設計に不可欠です。 熱力学の原理を非線形および動的システムに拡張することで、複雑な自然システムや技術システムにおける実際のプロセスのモデル化が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る