+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電力 は、電気エネルギーが伝達、消費、または例えば熱、機械、光などの別の形態のエネルギーに変換され る速度を記述する物理量である。電気システムでは、電力はワット(W) で表され、電圧と電流の積である。直流の場合、計算は一義的であるが、交流(AC)の場合、電圧と電流の位相関係を考慮する必要があり、これが有効電力、無効電力、皮相電力の区別につながる。
有効電力(P)は、負荷に伝達され、有用な仕事または熱に変換される実際のエネルギーを表す。無効電力(Q)は、回路のインダクティブ部品と容量性部品間のエネルギー移動に関連しており、有用な仕事は行わないが、ネットワークの動作条件に影響を与える。皮相電力(S)は、有効電力と無効電力の幾何学的和であり、ボルトアンペア(VA) で表され、回路におけるエネルギーの総流量を表す。
また、電力の分析において重要なのは力率(cosφ)の概念であり、これは皮相電力に対する有効電力の比を表し、回路におけるエネルギー使用効率の尺度である。工学的な実務では、エネルギー損失を低減し、電源ネットワークの安定性を向上させるために、この比率を最大化することを目的としている。
電力を理解することは、機器および電気システム の設計と運用において極めて重要である。電力を理解することで、保護、ケーブル、電源、制御を適切に選択することができ、システムのエネルギー効率を評価することができます。送電網のような大規模な電力システムでは、電力管理は戦略的なものであり、エネルギー収支や供給の信頼性に影響を与える。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。