+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ボルトアンペア(VA) - 定義

ボルトアンペア(VA) は、電気工学、特に交流(AC)回路 で使用される皮相電力の単位です。これは、特定の負荷や機器における電圧(ボルトで表される )と電流(アンペアで表される)の実効値の積です。 実際に有用な仕事に変換される有効電力(ワット (W) )を指すのとは異なり、ボルトアンペアは、実際に使用される割合にかかわらず、システムに供給される総電力を考慮に入れます。

交流回路では、電圧と電流の間に位相差が生じる可能性があるため、負荷に供給される総電力は、有効電力(W)、無効電力(var)、および皮相電力(VA)に分けられます。 ボルトアンペアは後者を表し、力率(cos φ)に関係なく、電源に対する機器の最大要件を決定することを可能にします。これは、全皮相負荷を処理できる能力が求められる電源、変圧器、発電機、およびUPSシステムの設計において特に重要です。

皮相電力の値は、熱、光、または運動に直接変換されるものではありませんが、電力系統構成要素への負荷に影響を与えます。したがって、ボルトアンペアは、電気機器の送電能力および設計容量を決定する定格パラメータとして使用されます。 単相システムでは、皮相電力は次の式で表されます。S = U × I 。一方、三相システムでは、S = √3 × U × I となります。ここで、UおよびIは相間電圧および線電流の実効値です。

ワットと類似しているにもかかわらず、VAという単位は、負荷の性質における違いを明確に示しています。特に、エネルギーを消費しないが、ネットワーク内の総電力流に影響を与えるインダクティブ部品や容量性成分が存在する場合に顕著です。 工学の実務において、VAとWの区別は、交流設備における機器の適切な選定と運用にとって極めて重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る