+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ワット(W) は、SI における力の単位であり、エネルギーが伝達または変換される速度として定義される。1ワットは、1秒間に消費または供給される1ジュール のエネルギーに相当する。この単位は、蒸気機関やエネルギーシステムの開発において重要な役割を果たしたスコットランドの技術者、ジェームズ・ワットにちなんで名付けられた。 ワットは、機械的、電気的、熱的、および放射的な電力を表すために広く使用されている。
電気エネルギーの文脈において、ワットは瞬時電力を定義し、これは電気回路における電圧と電流の積として計算される 。交流(AC)システムでは、力率も重要な役割を果たす。 純抵抗回路では、有効電力は皮相電力と等しくなります。しかし、誘導性または容量性素子を含む回路では、無効電力の存在により、負荷に実際に供給される電力は低くなる場合があります。
物理的な観点から、ワットは、あるシステムが時間をかけて仕事を行う能力、あるいはエネルギーを伝達する能力を表します。 機械系において、ワット単位の電力は力と速度の積に等しく、熱系では熱伝達の速度を表し、光学では電磁放射の強度を示します 。したがって、この単位の適用は工学および自然科学全般に普遍的です。
工学の実務において、ワットで表される電力は、電源やモーターから冷却装置や電源ユニットに至るまで、さらには照明、コンピュータハードウェア、家電製品などのエネルギー消費機器に至るまで、装置やシステムの重要なパラメータを定義する。 より大きな単位には、キロワット(kW)、メガワット(MW)、ギガワット(GW)などのSI接頭語があり、それぞれ一般家庭、産業、エネルギー分野での用途に一般的に使用されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。