+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
電気回路( )とは、印加された電圧の下で電流が流れることができる、相互に接続された導電要素からなる閉じた系である。その機能は、定義された物理的原理に従って、電気エネルギーを伝達し、電源と負荷の間で電荷の制御された移動を可能にすることである。 回路の挙動を支配する基本法則は、オームの法則とキルヒホッフの法則であり、これらは電圧、電流、抵抗の関係、および回路内の結点やループにおける電流と電圧の平衡を記述するものである。
電気回路の構成には、電圧源や電流源、レジスタ、コンデンサ、チョークコイルなどのパッシブ素子に加え、ダイオード、トランジスタ、集積回路などの能動素子が含まれることがある。 電流は、導電経路が閉ループを形成し、起電力()の影響下で電荷が循環できる場合にのみ、回路を流れます( )。それ以外の場合、回路が開いていると、電流の流れは遮断されます。
回路は、電圧と電流が時間とともに一定である場合、直流(DC) に分類され、これらの量が周期的に変化する場合は、交流(AC) に分類されます。より複雑なシステムでは、動的および反応性の依存関係も考慮され、これらは回路の時間領域および周波数領域の特性に影響を与えます。 回路解析には、入力信号に対するシステムの応答、安定性、エネルギー効率など、静的および動的な側面が含まれます。
電気回路は、あらゆる電子機器およびオートメーション システムの基礎を成しています。その設計、モデリング、および診断には、電気工学の原理、材料特性、および部品間の相互作用に関する知識が必要です。 回路が適切に機能するためには、正しい接続だけでなく、物理的パラメータや部品の品質も重要です。現代の工学では、回路は電磁干渉 、エネルギー効率、および技術規格への準拠についても分析されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。