+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

直流(DC) - 定義

直流(DC) とは、電流の方向と大きさが時間とともに変化しない電流の流れのことです。 直流は、電子が電位の高い地点から低い地点へと均一に移動し、その結果、連続した一方向の電流が生じるという特徴があります。この電気エネルギーの伝導方式により、電子回路への安定した電力供給が可能となり、電圧変動に敏感な部品を精密に制御することができます。

直流の発生源には、ガルバニ電池 、電池、スイッチング電源、および交流 を直流に変換する電圧コンバーターなどがあります。技術的には、デジタルシステムやオートメーション 機器から、ブラシ付きおよびブラシレスモーター駆動装置に至るまで、信頼性、精度、または低い電磁干渉が求められるあらゆる場面で直流が使用されています。

電気回路解析において、直流はそのパラメータが時間に依存しないため、数学的モデリングを簡略化することができます。これにより、動的解析を行う必要なく、オームの法則やエネルギー保存の原理を直接適用することが可能になります。交流とは異なり、直流にはリアクタンス や位相シフトといった現象が見られないため、多くの電力システムやデバイスの設計および解析が簡素化されます。

直流は、特に再生可能エネルギーの開発 、エネルギー貯蔵 、および長距離高電圧送電(HVDC)の文脈において、電力システムにおいてますます重要な役割を果たしています。 直流電力の利用は、エネルギー効率の向上に寄与し、スマートグリッド()内での多様なエネルギー源や負荷の統合を促進します( )。しかし、一方で、一方向の電流の流れという特有の性質や、安定した動作電圧の必要性に対応した、専用の保護および変換システムも必要となります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る