+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
エネルギー保管箱(Energy Storage) は、エネルギーをある形態から別の形態に変換し、使用可能な状態で保管することを可能にする様々な技術を通じて行われる、余剰エネルギーを後で使用するために蓄積するプロセスである。エネルギーシステム、特に再生可能エネルギー源の統合 、電力網の安定化 、非常事態における電源の継続性の確保という文脈において、重要な役割を果たす。
このプロセスには、電気的、熱的、機械的、または化学的エネルギーの保管箱が含まれる。使用される技術に応じて、エネルギーは電気化学的電位(例えば充電式電池)、運動エネルギー (例えばホイール)、圧縮空気、貯蔵材料中の熱、または重力エネルギー(例えば揚水発電所)として貯蔵される。各方法は、特定の効率、応答時間、 拡張性、特定の用途への適合性によって特徴付けられる。
エネルギー保管箱は、需要と供給のバランスをとり、消費者に供給されるエネルギーの質を向上させ、送電ロスを減らすことを可能にする。分散型システムやプロシューマー向けマイクロインストレーションでは、自家消費とエネルギー自立の拡大を可能にする。産業、搬送、産業オートメーションでは、停電の緩和、無効電力の補償、非常用電源システムに保管箱技術が使用されている。
エンジニアリングの観点からは、エネルギー貯蔵の設計と運用には、動的特性、周期性、材料の劣化、運用上の安全性、環境への影響の分析が必要である。機能性材料、パワーエレクトロニクス、エネルギー管理の進歩は、現代経済のエネルギーニーズの変化に合わせた、ますます効率的でインテリジェントな保管システムの開発に貢献している。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。