+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
応答時間とは、刺激(入力、信号、条件の変化)が発生した瞬間から、システムや技術装置の応答までの遅れを表す量である。この概念は、オートメーション、 エレクトロニクスからコンピュータサイエンス、光学、人間工学に至るまで、様々な分野で応用されている。技術的な観点からは、応答時間はシステムの効率、変化に追従する能力、所望の制御信号に対する応答の速度について知らせます。
制御やコントロールシステムにおいて、応答時間は、外乱や設定値の変化後、システムが の平衡状態に到達する速度を決定する。この時間が短ければ短いほど、システムはその性能をより速く調整することができ、これは動的で精密なプロセスにとって重要である。電子機器、例えばセンサーや光電子部品では、応答時間とは信号を記録し、さらに処理するために信号を伝達するのにかかる時間を指す。
液晶ディスプレイ(LCD)や発光ダイオード(OLED)では、応答時間は、ピクセル( )が異なる輝度レベル間でどれだけ速く状態を変えられるかを決定する。このパラメータは、動的コンテンツを表示する際の画像の鮮明度に影響し、ゴーストの影響を最小限に抑える。コンピュータシステムの文脈では、応答時間は、ユーザー要求に対するオペレーティングシステムやアプリケーションの応答時間を指すこともある。
セキュリティや産業用オートメーションシステムでは、応答時間が規格で定められた範囲内であることが重要である。高精度で高信頼性のアプリケーションでは、応答時間はシステム品質を評価するための基本的なパラメータの1つです。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。