+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ピクセル(Pixel) は、2次元グリッド内の視覚情報の単一サンプルを表すラスター画像の最小要素である。コンピュータグラフィックス、ディスプレイ、画像処理の文脈では、ピクセルは画像空間の特定の部分における色と明るさの表現の基本単位です。各ピクセルは、その色を定義する空間座標と数値を持ち、通常はRGB(赤、緑、青)成分として、またはCMYK、YUV、HSVなどの色空間で保存される。
モニター、テレビ、LCDディスプレイ、OLEDディスプレイなどの電子ディスプレイでは、ピクセルは光を放出または変調するマトリックスの物理的要素である。グラフィックファイルに保存されたデジタル画像の場合、画素は論理的な表現であり、つまりコンピュータのメモリに保存されたデータの集合である。画像の解像度は、水平方向と垂直方向の画素数の積として定義され、画素数が多いほど細部の再現性が高くなる。
カメラや感光レコーダー(例えばCCD,CMOS )では、ピクセルはその表面に降り注ぐ光の強度を記録するセンサーである。これらの検出器によって得られた情報は処理され、デジタル信号 に変換され、実像が再現される。画像処理技術では、空間分解能、ビット深度、ピクセルサイズ、感光度などのパラメータが、得られる画像の品質にとって極めて重要である。
ピクセルは、ディスプレイ媒体との関係なしに、物理的に定義されたサイズを持っていません。画素の大きさは、その充填密度(DPI:dot per inchまたはPPI:pixels per inch)に依存し、画像の鮮明さと拡張性に影響します。デジタルシステムでは、ピクセルに透明度データ(アルファチャンネル)、深度情報、マスク、メタデータを含めることもでき、単純な色表現以上の機能を持つ。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。