+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
CMOS(相補型金属酸化膜半導体) は、相補的なpMOSおよびnMOS電界効果トランジスタの利用に基づく集積回路製造技術である。 CMOS構造は、MOSFETにおける金属酸化膜の絶縁特性を活用しており、極めて低い静的消費電力と高い集積密度を特徴とする回路の実現を可能にしています。その結果、CMOSはマイクロプロセッサ、メモリチップ、デジタル論理回路、およびアナログ-デジタルコンバーターの製造において主流の技術となっています。
CMOS設計では、2種類のトランジスタが、いずれかの時点で1つだけが導通するように接続されており、これにより定常状態における電流の流れを最小限に抑え()、エネルギー損失を大幅に低減します( )。 この技術の主な利点は、エネルギー効率を維持しながら高速動作が可能であることであり、これはモバイル機器、センサー、および組み込みシステムの設計において特に重要です。これにより、CMOS回路は電池駆動時間の延長が不可欠な用途において特に有効となります。
デジタルロジックにおける役割に加え、CMOS技術はデジタルカメラ、イメージセンサー、コンバーターなどのアナログ・混成集積回路でも広く使用されています。その発展は、半導体デバイスの微細化やフォトリソグラフィ技術の進歩と密接に関連しており、高い信頼性と低い製造コストを備えた、ますます複雑で高度な集積構造を実現しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。