+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

定常状態 - 定義

定常状態( )とは、動的、電気的、機械的、および熱的システムの解析分野における概念であり、システムの挙動を表すすべての変数が一定値または周期的に繰り返される値に達し、過渡的な時間依存性を失った状態を指す。 システム応答解析の文脈において、定常状態は、初期条件や入力信号の変化に対してシステムが応答する過渡段階に続く状態である。

線形システムでは、定常状態は、例えば正弦波やステップ電圧などの定常的または周期的な外力によって達成されます。特徴として、定常状態では、初期条件に関係なく、システムの応答は予測可能となり、入力パラメータとシステム自体の特性によってのみ記述されます。 微分方程式または微分方程式によって記述されるシステムの場合、これは、一般解が時間の経過とともに強制解に収束し、初期条件に依存する自由成分が消滅することを意味する。

定常状態は、技術機器の解析および設計において極めて重要である。なぜなら、定常状態では、公称条件下での性能評価が可能になるだけでなく、システムの挙動を表す方程式が単純化されるからである。電気工学 において、定常状態とは、とりわけ、インダクタンス およびキャパシタンスに伴う過渡現象が収束した後の、回路における電圧および電流の安定した値を指す。 制御理論(オートメーションと)および制御理論( )においては、定常状態は制御精度や静的誤差の評価を可能にする。フィルタやパワーエレクトロニクスコンバーターなどの周期系においては、定常状態は周期的なものとなり、入力信号との同期を反映することがある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る