+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

インダクタンス - 定義

インダクタンス( )とは、電気回路()やその構成要素( )が、電流の変化に応じて起電力(EMF)()を発生させる能力を表す物理量である( )。この現象は、ファラデーの電磁誘導の法則()に由来し( )、電流強度の変化に逆らう電圧の発生として現れる。 インダクタンスは、回路が電流の動的な変化に対して示す抵抗を定量化するもので、ヘンリー(H) で表される。

インダクタなどのパッシブ素子において、インダクタンスは巻線の形状、巻数、磁心材料の種類、および導体の配置に依存する。 インダクタンスが大きいほど、電流変動に対する遅延効果も強くなります。これは、交流(AC) 回路において特に重要であり、インダクティブ部品が位相および周波数応答特性に影響を与えます。このような状況では、周波数とともに増加する誘導リアクタンスも発生します。

インダクタンスには相互インダクタンスもあり、ある回路での電流の変化が別の回路に電圧を誘導することを意味します。この原理は、変圧器や磁気結合システムの動作の基礎となっています。これらの現象は、コンバーター、フィルタ 、共振回路、および無線電力伝送システムを含む、多くの電子機器や電力デバイスの機能にとって基本的なものです。 デジタルシステムにおいては、配線や相互接続のインダクタンスが信号の完全性に影響を与える可能性があるため、高周波回路の解析において考慮されます。

インダクタンスの重要性は電子工学の領域にとどまらず、センサー、駆動装置、診断機器、計測技術などでも利用されています。 電気回路の設計において、システムの安定性、エネルギー効率、および電磁両立性を確保するためには、インダクタンスの正確な測定と制御が不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る