+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

交流(AC) - 定義

交流(AC) は、電流の方向と大きさが時間とともに周期的に変化する(通常は正弦波状に)電流の流れの一種です。電荷が一方向に連続して流れる直流とは異なり、交流は周期的に流れの方向が反転するため、長距離にわたる電気エネルギーの伝送効率が高く、電源システムにおいて幅広い用途があります。

交流を特徴づける主要なパラメータは、周波数() であり、これは単位時間あたりの電流方向の変化の完全な周期数を示す。ほとんどの国では、電力網() の周波数は50 Hzまたは60 Hzであり、これは電流がそれぞれ1秒間に50回または60回方向を反転することを意味する。 その他の重要な量としては、信号のエネルギーや動的特性を表す実効値(RMS)、ピーク値、および瞬時電流・電圧などがあります。

交流は、発電所の同期発電機によって最も一般的に生成され、そこでは機械的エネルギーが電磁誘導 を通じて電気エネルギーに変換されます。変圧器を使用することで、交流電圧を容易に増減させることができ、送電および配電時の電力損失を大幅に低減できます。この特徴は、交流ベースの電力システムが世界的に採用される上で極めて重要でした。

交流の応用範囲は、電力工学、電子工学、オートメーション のほぼすべての分野に及びます。家庭用および産業用機器への電力供給から、電気駆動装置、さらにはエネルギー変換システムに至るまで多岐にわたります。 電子回路やデジタル回路において、交流はしばしば整流や安定化を必要とし、これらは整流器 、インバータ、およびコンバーターを用いて行われます。交流波形の解析では、高調波成分、位相シフト、およびインピーダンス を考慮する必要があり、そのため交流理論は電気工学および電力電子工学 の基礎となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る