+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

周波数 - 定義

[周波数 は、単位時間あたりの周期現象の繰り返し回数を定義する物理量です。国際単位系(SI) では、ヘルツ(Hz) で表され、1ヘルツは1秒あたりの1周期に相当します。 周波数の概念は、物理学()、電気工学( )、音響学(](/jp/ja/news/library-articles/page/68684/) )、通信工学([)など、数多くの科学および工学分野において基礎的なものであり、振動、波、信号を記述するための重要なパラメータとして機能します。

電磁波の文脈において、周波数は磁界および電界(](/jp/ja/news/library-articles/page/69406/) )が時間とともにどの程度の速さで振動するかを決定し、波長や伝播特性に直接影響を与えます。 電子回路において、周波数は電圧または電流の変化率を指し、発電機、フィルタ 、発振器、およびデータ伝送システムの動作に不可欠です。音響学では、周波数は単位時間あたりの音源の振動数を表し、人間の耳が知覚する音の高さ(ピッチ)に直接関係しています。

周波数は信号解析においても不可欠であり、フーリエ変換を用いて周波数領域で信号を表現することを可能にします。これにより、主要な成分やスペクトル成分の特定が容易になり、診断、通信、デジタル信号処理などの分野に応用されています。オートメーションシステムにおいては、周波数はアクチュエータやコントローラーの動作速度を表すこともあり、システムの動特性や性能の精度に影響を与えます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る