+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ヘルツ (Hz) - 定義

Herc (Hz) は、UoM における周波数計測の単位で、ある周期的な現象が1秒間に何回繰り返されるかを表す。マクスウェルが理論的に予言した電磁波の存在を初めて実験的に確認したドイツの物理学者ハインリッヒ・ヘルツにちなんで名付けられた。1ヘルツは1秒間に1サイクル(1Hz=1/s)を意味し、周期運動、振動、波動に関連する科学技術のあらゆる分野で使用されている。

電気工学 と電子工学では、ヘルツは交流電圧の周波数、デジタル信号、共振振動、マイクロプロセッサ・システムのタイミングを表すのに使われる。例えば、ヨーロッパの送電網は50Hzで作動しており、これは電圧が1秒間に50回極性を変えることを意味する。コンピューター・システムでは、プロセッサーのクロック周波数はメガヘルツ(MHz)またはギガヘルツ(GHz)で表され、単位時間当たりに実行できる演算の数を示す。

音響学 ヘルツは音の高さを決定するもので、人間の耳によって知覚される空気分子の振動数である。通信および無線工学では、 電磁スペクトルにおける伝送チャネルの位置を決定する。キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)といったヘルツ単位の倍数がよく使われ、それぞれ1秒間に数千、数百万、数十億のサイクルに対応する。

周波数 は、信号分析、フィルター設計、変調システム、振動測定、その他時間変化するプロセスが発生するあらゆる分野において基本的な量である。単位としてのヘルツは、これらの現象を時間スケールで明確に表現し、比較することを容易にします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る