+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
起電力(SEM、または起電力 - EMF) は、電気エネルギー源が回路内で電荷の流れを誘起する能力を表す物理量である。 電圧と同様にボルト(V) で表されますが、SEMは純粋な電位的な意味での2点間の電圧を表すものではなく、回路の内部抵抗および外部抵抗を克服するために電源が単位電荷あたりに供給する総エネルギーを表します。 したがって、これは、電荷を移動させるために電源の内部機構(例えば、電気化学セル内の化学反応や発電機内の磁気誘導など)が行う仕事()の尺度である。 キルヒホッフの法則や電気回路解析の文脈では、SEM は、ケーブルや部品の抵抗による損失に関係なく、回路に導入される一次エネルギーを表します。ガルバニックセル では、起電力は電極 間の電気化学的電位差に起因するが、発電機では、交番磁場 中で移動する電荷にかかるローレンツ力に起因する。起電力は誘導現象、例えばコイル にも現れ、そこでは交番磁場がファラデーの法則に従って電位差を生成する。
熱力学的定義によれば、起電力とは、電源内の電荷がたどる閉路に沿った電界の平均値である。その値は、電源の性質や、温度、化学組成、磁場強度、あるいは磁場の変化頻度といった動作条件に依存する。 その名称は「力」を連想させるが、これは古典力学の意味での力ではなく、電力システムや電子機器の記述および設計に関連する、位置エネルギー](/jp/ja/news/library-articles/page/68898/) の差[に対応する概念である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。