+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電極 - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/68878/)電極は、外部回路と電解質[の間を電荷が流れるようにする電気化学システムの導電性構成要素であり、電子とイオン伝導体の間の界面として作用する。電流の流れる方向と、酸化還元反応の種類に応じて、 、電極は陽極 または陰極 として機能する。その主な機能は、溶液中に存在するイオンと電子を交換することによって電気化学反応を開始し、維持することである。

ガルバニ電池 電極は、電圧を発生させる自発的な化学反応に関与する一方、電解システムでは、外部電流源によって強制的に反応を可能にする。化学物質の酸化または還元は、電極と電解液中の分子との間の電子移動を伴って、電極で起こる。

電極材料は、電気伝導性、耐薬品性、電気化学的耐性、およびシステムの動作条件下での安定性に優れていなければなりません。典型的な電極材料には、金属、グラファイト、合金、導電性酸化物、複合材料などがある。特殊なアプリケーションでは、電気化学電圧を校正・測定するために、電位が既知の参照電極も使用されます。

電極は、電気化学セル、バッテリー、溶接機の電極、センサーの測定電極などの技術に不可欠であり、また医療においても、心電図や神経筋刺激などの診断や治療に使用されています。電極の設計と特性は、それが使用されるシステムの効率、選択性、耐久性に直接影響を与えます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る