+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
陰極( )とは、電子の形で外部電気系に電流が流入する電極( )のことです。装置の種類や電気化学的プロセスによって極性は異なりますが、陰極に共通する特徴は、電子の取り込み場所として機能する点です。 従来の電流の流れのモデル(正極から負極へ)では、カソードはのガルバニックセル では負極に、の電解 プロセスでは正極に位置します。
電気化学的応用において、カソードは還元反応が起こる電極であり、つまり電解質中のイオンや分子が電子を受け取ることを意味します。 電池などのガルバニック電池において、陰極は外部回路から電子を受け取り( )、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する役割を担う。対照的に、電気めっきなどの電解プロセスにおいては、陰極は金属イオンが析出する場所であり、正イオンが移動する方向となる。
真空装置、電子管 、およびブラウン管においては、陰極は高温(熱電子放出 )または電界の結果として真空中に放出される電子の源として機能する。これらの放出された電子は、陽極 に向かって加速され、画像の生成、信号の増幅、または物理現象の誘発に利用される。 半導体ダイオードにおいて、カソードとは、順方向電流を流すために負の電圧を印加しなければならない端子である。
陰極の役割は、電子、エネルギー、および化学システムの設計において極めて重要であり、その正確な識別と表示は、デバイスの適切な動作に不可欠です。用途に応じて、陰極は動作環境の化学的、熱的、電気的条件に耐性のある材料で作られることがあります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。