+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

陽極 - 定義

の陽極( )は、の電極( )であり、外部の電気回路( )から電子( )が流れ込む場所です。装置の種類や電気化学的プロセスに応じて、正極または負極として機能します。 一般的に、陽極は酸化が起こる場所、すなわち粒子やイオンが電子を放出する場所であり、電気化学セル、真空管 、半導体ダイオード、およびその他多くのシステムにおいて重要な構成要素となっています。 ガルバニック(ボルタ)電池 では、陽極は外部回路に電子を供給するため、負極として機能します。 対照的に、電解セルでは、陽極は電解質から陰イオンを引き寄せる正極となります。電子管や陰極線管 などの真空素子では、陽極は陰極から放出された電子を引き寄せ、通常、陰極に対して正の電位に偏向されています。 半導体ダイオードにおいて、電流を流すためには、カソードに対して正の電圧を印加しなければならない端子がアノードである。

アノードの重要性は単なる導電性にとどまらない。その材料、形状、および動作条件は、システム全体の耐久性、効率、および性能特性に影響を与える。電気工学 および工業化学において、適切なアノードの選択は、電気めっきや電解などの技術的プロセスだけでなく、電池や燃料電池などのエネルギー源の設計にとっても不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る