+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電子ランプは、真空電子部品であり、密閉されたガラス製または金属製の電球内にある電極 間における電子の流れを制御する。その動作は、熱電子放出 - 加熱された陰極 からの電子放出を伴う現象 - に基づいており、この電子は印加電圧の影響下で陽極 に向かって移動する。](/jp/ja/news/library-articles/page/62160/)電極の数と配置によって、真空管は整流器[、増幅器、発振器、スイッチとして機能する。
電子管の基本的なタイプはダイオードで、カソードとアノードだけを含んでいる。技術が発展するにつれて、三極管、四極管、 五極管、五極管、 など、より複雑な設計が開発され、制御格子を追加することで信号をより高度に制御できるようになった。電子管は、その非線形特性と広い周波数範囲で動作する能力のおかげで、何十年もの間、電気通信システム、測定器、ラジオ、テレビの重要な部品となってきた。
電子管は、過電圧 に対する高い耐性と高電圧で動作する能力を持っているため、ハイエンドのオーディオ・アンプ、無線送信機 、工業用高周波発生装置などの大電力装置に使用することができる。20世紀後半には、半導体 に取って代わられたものの、そのユニークな音響特性、動的特性、熱的特性により、一部の用途では依然として代替不可能である。
歴史的には、電子管の開発は現代のエレクトロニクスの基礎となっている。電子管は、電気信号を増幅することができる最初の能動部品であり、アナログおよびデジタル・エレクトロニクスの時代を切り開いた。その動作原理は、半導体技術が大規模に導入される以前の、真空中の電子の古典物理学に基づいている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。