+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

熱電子放射 - 定義

強誘電体電子放出(Ferroelectron Emission) は、高温にさらされたときに固体(通常は金属または半導体)の表面から電子が放出される物理現象である。このプロセスは、材料に供給される熱エネルギーが、出口仕事と呼ばれるポテンシャル障壁を克服するのに十分であるときに発生し、電子が表面を離れ、真空またはその他の媒体に通過することを可能にする。

熱電子放出のメカニズムは、フェルミ・ディラック・モデルによって説明される。それによると、金属中の電子() は、温度に依存するエネルギー分布に従って分布する。温度が上昇すると、ある数の電子が出口の仕事の値よりも大きなエネルギーを得て、物質から離れることができる。この現象の定量的な説明は、リチャード・ダッシュマン方程式によって与えられる。この方程式は、放出の電流密度 を温度と出口の仕事の関数として定義する。

この現象は、真空および真空管エレクトロニクスにおいて重要である。電子管 、例えばダイオード、三極管、四極管 、カソード は数百から数千のオーダーの温度ケルビン(K) に加熱され、アノード への電子の連続的な流れを可能にする。熱電子放出は、電子銃、電子顕微鏡、 陰極線管、熱電子エネルギー・コンバーターにも使われており、熱を直接電気に変換する。

熱電子放出の効率は、陰極材料の種類、動作温度、表面状態、真空状態に依存する。必要な温度を下げるために、バリウム、ストロンチウム、ランタンなどの酸化化合物のような仕事量の少ないコートが使われる。最新の設計では、より低いエネルギーでエミッション制御が可能な半導体材料やナノ構造も使用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る