+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電流密度( )は、導体(](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/) )の断面積([)に対する電流の分布を表す物理量である。これは、特定の領域を流れる電流を、その断面積で割った値として表される。国際単位系(SI)( )における単位は、アンペア毎平方メートル(A/m²² )である。 電流密度はベクトル量であり、値と方向の両方を持っています。その方向は、正の電荷の流れの方向と一致します。
技術および工学の分野において、この概念は導体、半導体部品、および電気機器の設計において重要な役割を果たします。 これにより、特定の設計が、過熱、過度のエネルギー損失、または導電材料への損傷のリスクなしに、電流の流れに対して安全かつ効率的な条件を提供しているかどうかを評価することができます。電流密度が高すぎると、局所的な温度上昇、エレクトロマイグレーション現象、絶縁体の損傷 、あるいは部品の劣化につながる可能性があります。
均質で線形に導電する材料において、電流密度は局所的なオームの法則に従って電界に依存します。不均質または微細構造の場合、電流密度の分布は不均一になる可能性があり、数値解析が必要となります。マイクロエレクトロニクス および薄膜技術において、回路の信頼性と長寿命を確保するためには、この量の精密な制御が不可欠である。
回路解析および電磁界理論において、電流密度は、媒質中の電場、磁場、および電流の分布間の関係を記述するマクスウェルの方程式にも関連している。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。