+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

テトロード - 定義

テトロード( )は、4極からなる電子管()であり( )、三極管(triode)を構造的に発展させたもので、主に無線技術、増幅器、および高周波システムで使用されています。 その構造は、4つの電極 に基づいています。電子 を放出する陰極 、電荷を収集する陽極、および陰極と陽極 の間に配置された2つのグリッド(制御グリッドとシールドグリッド)です。 シールドグリッドと呼ばれる追加のグリッドが導入され、陽極と制御グリッド間の望ましくない静電的相互作用を排除することで、の三極管と比較して、四極管の動作安定性と増幅性能が大幅に向上した 。

制御グリッドとアノードの間に配置されたシールドグリッドは、通常、正電位に接続されており、電子の流れを制御する領域に対するアノードの静電界の影響を制限するバリアとして機能します。これにより、フィードバック の現象が低減されます。この現象は、三極管では発振や増幅の直線性の低下につながる可能性があります。 この設計により、テトロードはより高い電圧利得を実現し、より高い周波数で動作することが可能となる。

しかし、テトロードにも欠点は存在する。最も深刻なのは二次電子放出現象である。これは、陰極から放出された電子が陽極に衝突することで、陽極から二次電子が放出され、それがシールドグリッドに引き寄せられる現象である。 これにより、アノード特性においていわゆる「ダイナトロニック領域」という現象が生じ、アノード電圧の上昇に伴い非線形性が生じ、アノード電流が減少するという現象が現れます。このため、多くの用途において、テトロードは、二次放出を防ぐための追加のグリッドを備えたペンタード() に取って代わられました。

現代の電子工学において、半導体がほとんどの用途で電子管に取って代わったものの、テトロードはその特性が依然として高く評価されている放送技術、ハイエンドオーディオアンプ、あるいは軍事・実験用機器などの特殊な分野では、現在も使用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る