+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

フィードバック - 定義

フィードバック( )とは、システムの出力信号の一部をその入力に戻し、システムの挙動に影響を与える現象である。これは、オートメーション 、電子工学、生物学、経済学、および動的プロセスの制御が不可欠なその他多くの分野において用いられる重要な制御メカニズムである。 フィードバックは、システム内の安定化、外乱の補償、精度の向上、およびパラメータの調整を可能にします。

フィードバックは、プロセスを安定化させるか、あるいは増幅させるかによって、負のフィードバックと正のフィードバックに分類されます。負のフィードバックは出力信号の変化を打ち消し、システムの安定化をもたらします。 この種のフィードバックは、温度、回転速度、電圧制御システムだけでなく、生物学的恒常性メカニズムにおいても広く利用されています。一方、正のフィードバックは平衡状態からの逸脱を増幅させ、暴走現象、振動、または不安定性を引き起こす可能性があるため、電子発振器などの特定の用途で意図的に採用されます。

システム解析の観点から見ると、フィードバックはシステム変数の過去値と現在値の間に依存関係をもたらし、システムを動的かつしばしば非線形なものにする。このようなシステムの数学的モデルには微分方程式や再帰方程式が含まれ、それらの解析は安定性、応答速度、制御精度の評価に役立つ。 アナログ電子回路では、フィードバックはレジスタネットワーク、トランジスタ、またはオペアンプを用いて実装されるが、デジタルシステムでは、フィードバック制御アルゴリズムがソフトウェア上で実行される。

フィードバックの有効性は、構造、測定点、信号処理方法、およびシステムの応答時間の適切な設計に依存する 。工学の多くの分野において、フィードバックは、制御システムや信号処理 の望ましい動的特性および機能的特性を実現するための基本的な道具であり続けている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る