+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ケルビン(K) - 定義

ケルビン(K) は、SI における熱力学温度の基本単位であり、温度と粒子のエネルギーを関連付ける基本的な物理定数であるボルツマン定数に基づいて定義されている。 1ケルビンは1摂氏度の温度変化に相当するが、ケルビン温度スケールは絶対零度から始まる。絶対零度は、分子の運動エネルギー が完全に消失した状態を表す。0ケルビンは理論上、物質内のすべての熱運動が停止する最低温度であるが、実際には到達されたことはない。

ケルビンは絶対単位であり、摂氏 や華氏 のような、水の性質に基づく基準点に依存しない。その名は、19世紀に熱力学 の原理に基づいて絶対温度スケールを提唱したケルビン卿(ウィリアム・トムソン)に由来する。 現代の形式では、2019年以降、ケルビンはボルツマン定数に固定の数値を割り当てることで定義されており、物理科学の測定においてより高い精度と一貫性が確保されている。

技術および工学の応用分野において、ケルビンは熱プロセスにおける絶対温度の記述、材料特性の分析、物質の状態の定量化、および統計力学に使用される。ケルビン温度スケールは、科学および工学の分野で広く使用されており、特に絶対温度と相対温度を区別することが不可欠な場面で用いられる。 この単位は、正確な温度測定が品質、安全性、およびプロセスの予測可能性に影響を与える計量学、原子物理学、極低温工学、天体物理学、材料工学の多くの分野において必須である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る