+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
摂氏スケール( )は、水の熱的性質に基づいた、メートル法における温度の一般的な表記法である。これは18世紀にスウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスによって提唱され、当初は標準気圧下で測定された氷の融点と水の沸点 という2つの基準点に基づいていた。 現代の定義では、この温度スケールはSI単位系およびケルビン(K)で表される絶対温度と直接結びついています( )。
摂氏温度スケールの単位は摂氏度(°C)であり、記号「°C」で表されます。 現在、1 摂氏度の値は 1 ケルビンの値と同一ですが、基準点のシフトにより、0°C は 273.15 K に相当します。このように、摂氏スケールは熱力学との整合性を保っており、熱過程の分析においてケルビンと並行して使用することができます。 このスケールは、その零点が熱エネルギーの不在ではなく、水の凝固点を表すため、いわゆる相対温度スケールに分類される。
摂氏温度スケールは、科学、産業、気象学、医学、そして日常生活において使用されており、世界中のほとんどの国で標準となっています。ただし、華氏温度スケールが広く使用されている米国などは例外です 。 自然現象との直感的な関連性や、温度差の解釈が容易であることから、この温度計は環境条件や技術機器の性能を記述する際に特に有用です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。