+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
沸点 とは、飽和液体の蒸気圧が外部の大気圧またはその他の周囲圧力と等しくなる限界であり、これにより液体の表面だけでなく、その全容積において液体から気体への急速な相転移が生じる。 この過程では、液体の分子間の凝集力 を克服し、分子を分離して蒸気に変換するために必要な熱エネルギーを供給する必要がある。
沸点は外圧に対して非線形に変化し、その関係は、とりわけクラウジウス・クラペイロン方程式によって記述される。 大気圧の低下は沸点の低下をもたらし、これはとりわけ真空蒸留技術などで利用されています。例えばオートクレーブなどでの圧力の上昇は沸点を上昇させ、通常の条件下における水の標準的な沸点である 100°C を超えて沸騰することを可能にします。
材料工学および熱力学 の分野において、沸点は物質を特徴づける重要なパラメータであり、特に蒸発、凝縮、熱分離、および冷却および熱伝達システムの設計 といった技術的プロセスにおいて、作動流体の熱的安定性が重要な役割を果たす場合、その重要性は高まります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。