+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
過電圧 とは、電気的 または電子回路において、その値が当該システムの許容定格レベルを超える短時間の電圧上昇のことである。この現象はパルス状または瞬間的なものであり、機器の適切な動作に重大なリスクをもたらし、場合によっては損傷絶縁 、部品の過熱、電子部品の故障、またはシステムの完全な破壊につながる。
過電圧の原因には、自然的なものと技術的なものがある。最も一般的なものには、雷、ネットワークにおける急激な負荷変動、設備におけるスイッチング操作高電圧 、誘導部品のトリップ、送電網の故障などがある。サージは電力線だけでなく、信号システム、接地 、共通インピーダンスコンポーネント 、伝搬する可能性があるため、予測や除去が困難である。
その性質上、サージは持続時間、振幅、 および発生源によって分類されることが多い。電子回路やデジタル回路では、非常に短いパルス であっても、低エネルギーであれば誤動作や恒久的な損傷を引き起こす可能性がある。そのため、バリスタ、トランシルダイオード 、サージアレスタ、適切なケーブルシールド、EMC原理に従ったシステム設計など、さまざまな保護方法が使用されています。
電気・電子システムの設計と運用において、サージリスクを考慮し、サージから効果的に保護することは、安全性と信頼性を確保するための基本要件のひとつです。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。