+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Transil - 定義

Transil (過渡電圧サプレッサ、TVS)は、例えば静電気放電(ESD) 、誘導性負荷のスイッチングによって誘起されるパルス、大気現象、あるいは電磁干渉 などに起因する、短時間高エネルギーの過電圧 から電子回路を保護するために使用される半導体保護素子です。 これは、しきい電圧を超えた際に導通状態が急速に変化するという原理で動作し、余剰エネルギーをアースまたは電源ラインに放散することで、敏感な回路部品を保護します。

トランシルは、アバランシェ特性を備えた p-n 接合 に基づいており、ピコ秒オーダーの応答速度で非常に迅速に反応し、恒久的な損傷を与えることなく大きなサージ電流を導通することができます。通常状態では、保護対象の回路の動作に影響を与えることなく、非常に高抵抗の素子のように振る舞います。 電圧が特定の閾値(端子電圧)を超えた場合にのみ導通状態となり、それ以上の電圧上昇を抑制します。

Transil型素子には単方向型と双方向型があり、直流および交流電源システムの両方で使用可能です。 その設計に応じて、表面実装型 (SMD) またはスルーホール型 (THT) があり、クランプ電圧、最大サージ電流、静電容量 および吸収エネルギーなどのパラメータは、危険の性質や保護対象となるシステムのタイプに応じて選択されます。 トランシルは、通信インターフェース、データライン、電力システム、および産業用、自動車用、民生用機器で一般的に使用されており、サージノイズが存在する環境でも信頼性の高い動作を実現します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る