+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

静電気放電(ESD) - 定義

[静電気放電(ESD) とは、静電ポテンシャルの異なる2つの物体間で、通常は直接接触または近接によって引き起こされる、突発的かつ瞬間的な電荷の流れのことです。この現象は、絶縁体や導体の表面に蓄積された電圧差によって生じ、特に静電気の蓄積が起こりやすい低湿度条件下で顕著になります。

ESDは、低エネルギーのサージに対しても極めて敏感な電子機器や半導体部品にとって、重大な脅威となります。 人間には感知できないほどの放電でも、トランジスタのゲートを損傷させたり、内部接続を断ち切ったり、集積回路の性能を低下させたりする可能性があります。その影響は即座に現れる場合(例えば部品の完全な故障)もあれば、長期的なものもあり、後者の場合は電気的特性が劣化し、デバイスの動作中にのみ顕在化します。

物理的な観点から見ると、ESD は動的な電位均等化のプロセスであり、その間、蓄積されたエネルギーは空気や導電率の高い他の媒体を通じて急速に放出されます。放電時間は極めて短く(ナノ秒オーダー)、高いピーク電流値を特徴とするため、](/jp/ja/news/library-articles/page/69756/) をリアルタイムで検出して抑制することは困難です。 したがって、ESDの防止は主に予防措置に依存しています。

エレクトロニクス業界では、ESDリスクを軽減するために、湿度管理、帯電防止服の着用、作業員および作業面の接地 、保護構造を組み込んだ集積回路の設計など、数多くの規格や手順が策定されています。 ESDの影響を受けやすいデバイスには特別な警告記号が付けられており、IEC 61340 や ANSI/ESD S20.20 などの国際規格で定義された厳格な手順に従って取り扱わなければなりません。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る