+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

THT - 定義

THT(スルーホール技術) は、の電子部品 を取り付ける従来の方法であり、プリント基板(PCB)に開けられた穴にリード付き部品を挿入し、裏面からはんだ付けを行うものです。 この技術は、1950年代から表面実装技術(SMT) が登場するまで広く使用されていましたが、高い機械的信頼性、環境条件への耐性、およびメンテナンスの容易さが求められる場面では、現在もなお利用されています。

THT を使用して実装される部品は、通常、ワイヤやピンの形をした長いリードを持ち、これらは PCB のメッキスルーホールを通過します。電気的および機械的な接続は、基板の裏面にある銅層へのはんだ付けによって確立されます。 この構造は、特に振動、衝撃、または熱サイクル下において高い機械的強度を提供するため、自動車、パワーエレクトロニクス、軍事、および産業用機器において好まれる技術となっています。

技術的な観点から見ると、THTではPCBに穴を開ける必要があり、表面実装と比較して製造時間とコストが増加します。また、リードが基板を通過するための物理的なスペースを必要とするため、部品密度にも制限があります。それにもかかわらず、この技術は、トランス、コネクタ、電解コンデンサ、あるいは頻繁な交換やテストを必要とする部品などの大型部品の実装には依然として適しています。

現代の製造環境では、THT実装は手作業、半自動、あるいは基板裏面の複数のジョイントを同時にはんだ付けできるウェーブはんだ付け機を用いて行うことができます。 単一の設計内でTHTとSMTを統合することは、混合技術電子機器において一般的な手法であり、それぞれの方法は特定の技術的および構造的要件に応じて選択されます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る