+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[SMT(表面実装技術) は、電子部品をプリント基板(PCB)の表面に直接実装する手法であり、スルーホールリードが不要となります。 従来のスルーホール技術(THT)](/jp/ja/news/library-articles/page/62250/) では、部品のリード線をPCBに開けられた穴に挿入しますが、これとは異なり、SMTでは基板の両面に部品を実装できるため、部品密度が大幅に向上し、電子回路の小型化が可能になります。
SMTは、SMD(表面実装デバイス)と呼ばれる特別に設計された部品に依存しています。SMDは、平らな本体と、表面はんだ付けに適した短いリード線またはコンタクトパッドを備えています。組み立てプロセスでは、指定されたパッドにはんだペーストを塗布し、ピック・アンド・プレース機を使用して部品を正確に配置し、専用のオーブンでリフローはんだ付けを行います。 この製造手法は、高度なオートメーション、高速化、および均一性を実現するため、SMTは現代の電子機器製造において主流の技術となっています。
技術的な観点から見ると、SMTには、デバイスの小型化、軽量化、電気的・熱的性能の向上、および機械的信頼性の向上など、数多くの利点があります。 しかし、その一方で、精密なPCBレイアウト設計、熱管理や電磁両立性(EMC)への慎重な配慮、そして光学検査やX線検査といった高度な品質検査手法も必要となります。その効率性と性能の高さから、SMTは民生用電子機器、通信機器、コンピューティングデバイス、医療計装、および産業用アプリケーションで広く採用されています。
SMTの進化は、部品の継続的な小型化や、BGA(ボールグリッドアレイ)、CSP(チップスケールパッケージ)、3D実装技術などの先進的なパッケージ形態の採用と密接に関連しています。こうした進歩により、高機能でコンパクトかつコスト効率に優れた電子システムの構築が可能となっています。 このように、SMTは現代の電子機器設計および大規模生産の基盤となっています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。