+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/61768/)静電容量( )とは、印加電圧の下で電荷を蓄積するシステムの能力を表す物理量である。 電気工学](/jp/ja/news/library-articles/page/68888/) および電子工学[の分野において、この用語は最も一般的に、誘電体[によって隔てられた2枚の導電板の間に形成される電界にエネルギーを蓄積するコンデンサの特性を指します。静電容量は、コンデンサの2枚の板間に生じる電位差1ボルト あたりに蓄積できる電荷の量を示し、ファラド (F) で表されます。
数学的には、静電容量(C)は電荷(Q)と電圧(U)の比として定義され、静電容量が大きいほど、同じ電圧レベルでより多くの電荷を蓄積できることを意味します。 実際には、1 ファラッドは一般的な電子用途では比較的大きいため、マイクロファラッド、ナノファラッド、ピコファラッドなどのより小さな単位が使用されます。静電容量の値は、導体の形状、誘電体の種類と厚さ 、および関連する材料特性によって異なります。
静電容量は、フィルタ回路、発振器、コンバーター、メモリデバイス、信号伝送システム、およびサージ保護回路の動作において重要な役割を果たします。交流(AC) 回路においては、静電容量は容量性リアクタンス(電圧変化に抵抗する傾向)に影響を与え、これは信号の周波数および位相特性を制御するために利用されます。 また、誘電体によって隔てられた導体間にも静電容量が生じ、これは電子回路の性能に影響を及ぼす可能性のある寄生パラメータの解析において重要となります。
より広範な物理的文脈においては、電気的静電容量は、その環境に対する単一の導体、あるいは電位や電界の分布が空間的に複雑な分布系を指す場合もあります。 静電容量を徹底的に理解することは、電子回路の設計と電磁気現象の解析の両方において不可欠です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。